Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT16233, TS5MP645, TMUX1574
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBT16233 主题中讨论的其他器件: TS5MP645、 TMUX1574
您好!
我正在尝试将32个模拟电压信号多路复用到16路输出。 我需要5V 轨到轨输出、以便不会丢失输出范围。 最后、我需要将其放入具有可访问引脚的封装中以进行调试。
我第一次尝试使用 SN74CBT16233、它将所有通道都放置在一个方便的封装中、但具有规格表中未提供的压降 VT。
讨论该问题的该产品的论坛提供了两种轨到轨选择、但第一种是最大3.3V、第二种是 BGA 封装。
除了 TS5MP645、是否有人推荐具有轨到轨支持的5V 多路复用器?
谢谢、
David