Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TS12A12511
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1072 主题中讨论的其他器件: TS12A12511
我正在寻找具有以下规格的 SPDT 模拟开关:
- 输入可耐受6V 电压
- 单极双投(SPDT)、能够使 COM 引脚处于高阻抗状态
- 未上电时切换至高阻抗状态(COM 引脚处于高阻抗状态)
- 带宽1MHz
- 封装编号 BGA
TMUX1072或 TS12A12511是否符合要求? 如果不是、建议使用什么器件?