This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1072:输入是否可耐受6V 电压?

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1072, TS12A12511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/800201/tmux1072-are-inputs-6v-tolerant

器件型号:TMUX1072
主题中讨论的其他器件: TS12A12511

我正在寻找具有以下规格的 SPDT 模拟开关:

  • 输入可耐受6V 电压
  • 单极双投(SPDT)、能够使 COM 引脚处于高阻抗状态
  • 未上电时切换至高阻抗状态(COM 引脚处于高阻抗状态)
  • 带宽1MHz
  • 封装编号 BGA

 

TMUX1072或 TS12A12511是否符合要求? 如果不是、建议使用什么器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dakotah

    TMUX1072符合上述要求。  但是、COM 引脚是唯一可耐受6V 电压的引脚。  该器件的 OVP 功能不是双向的。

    TS12A12511已关闭、但它没有"断电保护功能"、即(未上电时切换至高阻抗状态(COM 引脚处于高阻抗状态)