This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1208:TMUX1208是否适用于 HDMI ARC 应用?

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4051, TMUX1208, TMUX1204, SN74LVC1G3157, TS5A3357

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/799349/tmux1208-is-tmux1208-suitable-for-hdmi-arc-applications

器件型号:TMUX1208
主题中讨论的其他器件:CD74HC4051TMUX1204SN74LVC1G3157TS5A3357

我的客户目前正在 HMDI ARC 应用中使用 CD74HC4051、并希望升级到更新的低导通电阻器件。

其信号摆幅过去为3.3V、而最新设计将摆幅降低至0.5V。 由于 CD74HC4051内部 Ron 在100欧姆时相当高、因此它会进一步降低信号。 他们想知道我们是否有更小的 Ron 器件。 TMUX1208的 Ron 要小得多、但我们想知道 TMUX1208是否适合或用于任何 ARC HDMI 应用。

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Whitney、   

    TMUX1208是一款单通道8:1传输门 FET 开关、与 CD74HC4051类似、但 TMUX1208采用的工艺技术较新。  TMUX1208具有比 CD74HC4051更大的 FET 开关、因此可降低 Ron 性能、但更大的 FET 具有更大的电容和更大的裸片面积、这对于较低的 Ron 性能而言更昂贵。  

     

    较新的工艺技术使 TMUX1208能够支持更宽的电源电压范围、并可通过1.8V 逻辑信号进行控制。

    如果您不需要8:1、则有许多其他选项、 例如4:1 TMUX1204、3:1 TS5A3357或2:1 SN74LVC1G3157。

    谢谢、

    Adam