请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMUX1208 主题中讨论的其他器件:CD74HC4051、 TMUX1204、 SN74LVC1G3157、 TS5A3357
我的客户目前正在 HMDI ARC 应用中使用 CD74HC4051、并希望升级到更新的低导通电阻器件。
其信号摆幅过去为3.3V、而最新设计将摆幅降低至0.5V。 由于 CD74HC4051内部 Ron 在100欧姆时相当高、因此它会进一步降低信号。 他们想知道我们是否有更小的 Ron 器件。 TMUX1208的 Ron 要小得多、但我们想知道 TMUX1208是否适合或用于任何 ARC HDMI 应用。
谢谢你。