This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS12A12511:什么是 IN 引脚电压

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/843165/ts12a12511-what-is-the-in-pin-voltage

器件型号:TS12A12511

您好!

数字控制引脚"IN"的电压电平被称为最大值 VS。现在没有提到建议值或最小值。

在本例中、Vs 为7.5V、控制引脚由具有3.3V 逻辑的微控制器驱动。 可以用吗? 或者我是否需要电压电平转换器?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC = 5V 时保证 Vinh 为2.4V、VCC = 12V 时保证 Vinh 为5V

    通过线性插值、VCC = 7.5V 时 Vinh 约为3.3V。它可以工作、但在最坏的情况下、只需勉强即可。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数字控制引脚"IN"的建议电压范围可在数据表第4页的第6.3节"建议运行条件"中找到。 建议的 Vin 范围为0V 至 VCC。

    以下图表取自数据表的第8页:

    根据这些信息、VIH 大约为0.3 x VCC。 对于7.5V 电源、其工作电压为~2.25V、这为3.3V 逻辑提供了足够的裕度。

    请注意、TI 不保证超出数据表规格的器件性能。 如需更多信息、请查看此 E2E 帖子:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/498788/1807425

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只需检查您的问题是否已得到解答。 我将问题标记为已解决、但如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    此致、

    Kate