您好!
数字控制引脚"IN"的电压电平被称为最大值 VS。现在没有提到建议值或最小值。
在本例中、Vs 为7.5V、控制引脚由具有3.3V 逻辑的微控制器驱动。 可以用吗? 或者我是否需要电压电平转换器?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
数字控制引脚"IN"的电压电平被称为最大值 VS。现在没有提到建议值或最小值。
在本例中、Vs 为7.5V、控制引脚由具有3.3V 逻辑的微控制器驱动。 可以用吗? 或者我是否需要电压电平转换器?
此致
您好!
数字控制引脚"IN"的建议电压范围可在数据表第4页的第6.3节"建议运行条件"中找到。 建议的 Vin 范围为0V 至 VCC。
以下图表取自数据表的第8页:
根据这些信息、VIH 大约为0.3 x VCC。 对于7.5V 电源、其工作电压为~2.25V、这为3.3V 逻辑提供了足够的裕度。
请注意、TI 不保证超出数据表规格的器件性能。 如需更多信息、请查看此 E2E 帖子:
https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/498788/1807425
此致、
Kate