This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3A24159:低导通电阻1:2开关

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/795779/ts3a24159-low-ron-1-2-switch

器件型号:TS3A24159

团队、

我们是否有1:2开关可实现小于0.1欧姆的 Ron? 封装尺寸小于2毫米*2毫米?

TS3A24159 是目前为止我能找到的最好的器件。 我们是否有更好的选择?

此致、

网卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIC、

    为什么您的系统中需要具有如此低的 Ron?  这听起来像是您在寻找负载开关解决方案而不是信号开关。

    要使用低导通电阻器件、您需要具有一个具有足够面积的大型 FET、以创建低电阻路径、因此小而低导通电阻与之成反比。  要查找超低 Ron 信号开关、您可以使用 TI.com 开关选择工具 、并按从低到 高的 Ron 进行排序。  通过这些结果、您可以看到 TS3A24159器件是信号开关产品系列中具有超低导通电阻的器件。

    如果您看看 负载开关 、您会发现 Ron 在100m Ω 范围内。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Adam。 似乎我需要同时使用两个负载开关来实现1:2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    NIC、

    您通过开关的信号的电压和电流电平是多少? 是电源还是信号? 是什么推动了对如此低的 Ron 的需求。

    谢谢、
    Adam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是5V 和100mA。 用于 TWS、以控制充电盒和耳塞之间的通信。