Other Parts Discussed in Thread: MUX506
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX506 你好
Mux506的使能引脚是否在内部下拉?
我知道数据表上有一些产品、其他多路复用器在内部下拉至大约6M 欧姆的电阻。
但是、该产品的数据表中没有提及。 是否可以检查此部件?
此外、多路复用器 IC 在开关中的控制/输出引脚上有一个下拉电阻器是否更好?
使用下拉电阻器和不使用下拉电阻器时、多路复用器的输出信号特性是否存在差异?
请检查一下。
谢谢你。
此致。
Anthony 先生。