This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX506:在多路复用器的 IN 和 OUT 引脚上使用下拉电阻器

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/794066/mux506-use-of-pull-down-resistor-on-in-and-out-pin-of-mux

器件型号:MUX506

你好

Mux506的使能引脚是否在内部下拉?

我知道数据表上有一些产品、其他多路复用器在内部下拉至大约6M 欧姆的电阻。

但是、该产品的数据表中没有提及。 是否可以检查此部件?

此外、多路复用器 IC 在开关中的控制/输出引脚上有一个下拉电阻器是否更好?

使用下拉电阻器和不使用下拉电阻器时、多路复用器的输出信号特性是否存在差异?

请检查一下。

谢谢你。

此致。

Anthony 先生。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anthony、

    MUX506的使能引脚上没有内部下拉电阻。

    对于使能引脚、如果您在外部具有弱下拉电阻器、则有助于防止使能引脚悬空状态。 只要逻辑输入高电平高于2V 且逻辑低电平低于0.8V、在使能引脚上添加的弱下拉电阻器就不应改变输出信号特性。

    您的应用场景是什么?

    谢谢、

    海伦