This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 2:1模拟开关支持高于 Vcc 的 I/O 电压?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TMUX1072

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/792332/ti-2-1-analog-switch-support-i-o-voltage-above-vcc

主题中讨论的其他器件:TMUX1574TMUX1072

大家好、

我们是否有可用于输入/输出电压>电源电压的器件、例如输入5.5V 和电源电压=5V、以供用户使用?

我知道绝对最大额定值可以支持  输入/输出电压>大约0.5V 的电源、但这不是正常工作的原因。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    佐伊

    我们有多个选项可支持您的请求。  为了帮助缩小范围、您能否描述您连接到开关的内容以及您通过的信号类型?  

    请告诉我您对 TMUX1574或 TMUX1072的看法

    TMUX1574、

    TMUX1072

    谢谢、

    Adam