This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5N118:TS5N118DBQR 的直接替代产品

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CBT3251, TS5N118, TMUX1108
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/791271/ts5n118-drop-in-replacement-for-ts5n118dbqr

器件型号:TS5N118
主题中讨论的其他器件:SN74CBT3251TMUX1108

我正在寻找 TS5N118DBQR 的直接替代产品。 我需要接近完整的轨到轨范围、因此 SN74CBT3251在一侧削减部分信号将不起作用(可能是由于是无自举的 NFET 导通晶体管)。  TS5N118DBQR 似乎是一款出色的替代产品、但它基本上不能从任何地方获得(我认为它已经被替换了?)

 TS5N118DBQR 的直接替换器件型号是多少?

所需使用规格:

电源:-2.5V 至2.5V
模拟输入:-2.4至2.4

只要导通电阻很小、现有设计就会有缓冲器、可补偿各种电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Caleb、

    我不确定您的请求。  TS5N118器  件可供订购、因此、如果它是您系统的理想替代产品、您可以使用它。  但是、您列出 的 TS5N118所需的使用规格将不支持 (电源:-2.5V 至2.5V 模拟输入: 仅当您将   控制逻辑的 VIH 最小值(-0.5V)和 VIL 最大值(-1.7V)电平调整为以-2.5V 而不是0V 为基准时、才支持-2.4至2.4)。

    您可能希望选择支持您的电压要求的 TMUX1108器件、而无需调整 VIH 和 VIL 阈值。

    谢谢、

    Adam