This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 SVID 信号的1:1开关的建议

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1511, SN74TVC3306, SN74AUC2G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/789961/recommendation-for-a-1-1-switch-for-svid-signal

主题中讨论的其他器件:TMUX1511SN74TVC3306SN74AUC2G66

我们需要1:1开关来控制 SVID 信号的开/关。 信号电平为1V、频率为25MHz。

 

下表显示了该信号的详细规格。


根据低电压电平进行滤波、我认为 SN74AUC2G66SN74TVC3306 应该是合适的。 您会推荐哪一个? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shashank,

    看起来需要打开和关闭三个不同的信号

     

      

    新型 TMUX1511具有低电容、因此是数字信号的理想选择。  它还能够通过1.8V 逻辑信号进行控制。

     

    可以使用 SN74TVC3306、但需要确保将栅极电压偏置到足够高的水平(栅极电压必须大于 I/O 最大电压加1V) 、以免其钳制 I/O 信号  

     

    SN74AUC2G66仅是一款双通道器件、需要使用多个 IC 来支持3个信号。  此外、该器件似乎仅在高达2.7V 的电源电压下运行、对于3.3V 数据信号不有用。

    谢谢、

    Adam