This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX6112:它是否可以与 Vdd=+7V 和 VSS =-4.5V 配合使用?

Guru**** 2477065 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1170685/tmux6112-can-it-be-used-with-vdd-7v-and-vss--4-5v

器件型号:TMUX6112

您好!

TMUX6112是否可与 Vdd=+7V 和 VSS=-4.5V 搭配使用?

VDD 至 VSS 的电压范围为10V 至34V。

VSS 到 GND 的电压范围是否应为-5V 至-17V?

谢谢、

Shimon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在数据表的第7.4节中、"单电源"和"双电源"的条目具有误导性、因为电源电压可能会发生其他分离。

    脚注(1)允许您具有+7V 和−4.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    VDD-VSS 的电压范围为10V 至34V、因此我认为没问题。但是、
    如果 VSS 到 GND 不在-5V 至-17范围内、它是否可以与双电源配合使用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −5V 至−17V 规格是对称双电源的一个示例。 但您的电源不需要对称。