我的设计使用 TMUX1136在两个放大器电路之间切换光纤接收器模块(光电二极管)。 我们已经成功使用此电路几年了、但在最新的版本中、TMUX1136有时会消耗大量电流并变得很热、这种情况发生了变化。 此情况持续存在、直到电路板断电。 如果重新为电路板供电、情况不会立即恢复。
似乎只有当接收器正在接收数据时才会发生这种情况。 在这种情况下、TMUX1136的共模输入(D1)可偏置< 0V。 我们尝试通过将 D1拉至-0.5V 以下来模拟故障情况、并且能够在拉至 D1 <-1.0V 后使器件吸收大电流、但这不是锁存条件。 D1释放后、TMUX1136恢复正常运行。
考虑到在应用中 D1输入可被拉至0V 以下、但通常不低于-0.5V 的最大额定值、TMUX1136能否在高电流条件下锁存? 在连接到器件的情况下、电流必须从 VDD 流向 TMUX1136内部的 GND。
如果您能提供任何见解、我将不胜感激、以便我能够找到解决此问题的方法。
这是一个在 TMUX1136锁定时电路板 FLIR 图像的链接。 TMUX1136是电路板左下象限中的亮黄色框。
https://drive.google.com/file/d/1vQmhVowBljIYx1p7Hx2_8XdaB5bRcwc3/view?usp=share_link
此致、
Doug Young