This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1136:锁存状态、从 VDD 引脚汲取高电流

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX1136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1169775/tmux1136-latched-condition-with-high-current-draw-from-the-vdd-pin

器件型号:TMUX1136

我的设计使用 TMUX1136在两个放大器电路之间切换光纤接收器模块(光电二极管)。  我们已经成功使用此电路几年了、但在最新的版本中、TMUX1136有时会消耗大量电流并变得很热、这种情况发生了变化。  此情况持续存在、直到电路板断电。  如果重新为电路板供电、情况不会立即恢复。

似乎只有当接收器正在接收数据时才会发生这种情况。  在这种情况下、TMUX1136的共模输入(D1)可偏置< 0V。  我们尝试通过将 D1拉至-0.5V 以下来模拟故障情况、并且能够在拉至 D1 <-1.0V 后使器件吸收大电流、但这不是锁存条件。  D1释放后、TMUX1136恢复正常运行。

考虑到在应用中 D1输入可被拉至0V 以下、但通常不低于-0.5V 的最大额定值、TMUX1136能否在高电流条件下锁存?  在连接到器件的情况下、电流必须从 VDD 流向 TMUX1136内部的 GND。

如果您能提供任何见解、我将不胜感激、以便我能够找到解决此问题的方法。

这是一个在 TMUX1136锁定时电路板 FLIR 图像的链接。  TMUX1136是电路板左下象限中的亮黄色框。

https://drive.google.com/file/d/1vQmhVowBljIYx1p7Hx2_8XdaB5bRcwc3/view?usp=share_link

此致、

Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    当这些器件出现电流注入或过压事件时、可能会发生闩锁。 将 D 引脚连接到某个负电压不一定会引发此闩锁事件、因为这只是打开输入和 GND 之间的二极管、当您将器件置于该条件(VIN <-0.5V)时、这是预期的行为。 为了复制您看到的情况、初始数据传输中可能会发生瞬态事件、从而使引脚过压/欠压迅速进入并使器件承受大量电流。 您是否在该数据传输期间尝试拍摄 D 引脚的任何示波器截图? 这可以更好地了解器件所接触的内容。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我们只在几个电路板上出现这种情况。  我们查看了电路板上不存在该问题的 D1引脚、它在接收数据包时会在0V 和-250mV 之间转换。  失效的电路板可能不同、尤其是光电二极管的增益高于未表现出该行为的电路板。

    TMUX1136上的第二个开关元件在通过499K 电阻器(S2B)和 +2.8V (S2A)下拉至接地的网络之间切换。 连接到 TMUX1136的所有模拟开关网络均为高阻抗、至少为40K 欧姆、但连接到光电二极管的一个引脚除外、该网络预计不能灌入高电流。

    我可以通过私人消息与您分享包含交换机的原理图页面。

    此致、

    Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    原理图会有所帮助。 我对您关于故障电路板的不同之处的陈述感到有点困惑? 到底是怎样的? 您提到光电二极管增益可能不同吗? 您期望有多大的差异和电流消耗?

    请告诉我、您是否可以提供有关此方面的更多详细信息。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    很抱歉耽误你的时间、我不知为何错过了你上周的回复。

    我可以看到我的最后一条消息是如何造成一些混乱的。  我试图说、电路板可能会有一些不同的东西、这些电路板由于未知的组件值更改或制造缺陷而出现故障。  没有有意的设计差异。  至于光电二极管增益的差异、这也是解释 D1引脚最小电压如何低于数据表中指定的-500mV 限值的推测。

    我可以与 TI 共享原理图、但它是专有的、因此我不会将其发布到公共论坛。  您能否给我发送一封私人邮件或电子邮件来分享原理图?

    此致、

    Doug Young

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Doug、

    我将向您发送消息、我们可以将此对话脱机。

    谢谢!

    Bryan