Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5A22362, TS5A23159
主题中讨论的其他器件: TS5A22362、 TS5A23159
尊敬的团队:
我们有一个应用、输入信号范围为-2.5V~2.5V (方波)。
如果 VDD 连接到3.3V、 负输入 信号是否可接受?
如果没有、我们是否有多路复用器解决方案可以支持此应用?
我们只需要一个通道2:1 SPDT 多路复用器。
此致、
本
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Ben、
我们在此提供了有关该主题的常见问题解答、您可以通过下面的公式计算传播延迟:
谢谢!
Bryan
您好 Ben、
TS5A22362的带宽仅为18MHz 左右、因此无法传递100MHz 时钟信号。 对于所有这些规格、您都需要研究双电源的问题、因为我们没有一个器件可以通过单电源实现更高的带宽。 我建议您研究 TS12A12511。
无需担心 TS5A23159的其他应用。 考虑到这些要求、这是可以接受的。
谢谢!
Bryan