This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX1574:TMUX1574的负输入信号

Guru**** 2652475 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX1574, TS5A22362, TS5A23159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1169174/tmux1574-negative-input-signal-for-tmux1574

器件型号:TMUX1574
主题中讨论的其他器件: TS5A22362TS5A23159

尊敬的团队:

我们有一个应用、输入信号范围为-2.5V~2.5V (方波)。

如果 VDD 连接到3.3V、 负输入 信号是否可接受?

如果没有、我们是否有多路复用器解决方案可以支持此应用?

我们只需要一个通道2:1 SPDT 多路复用器。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TMUX1574无法支持负电压。 您能否帮助我了解您计划通过多路复用器的方波的频率? 一旦我知道该信息、这将帮助我推荐正确的器件。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    输入信号频率为10MHz。 请向我们推荐合适的器件。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的确认。 对于此类应用、我建议使用 TS5A22362、它可以使用3.3V 电压轨支持+/-2.5V 开关信号。 此外、也可用于10MHz 应用。

    如果您对此有其他疑问、请告诉我。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    我是否可以知道 TS5A22362的传播延迟?

    COM1至 NC1传播延迟

    COM1至 NC2传播延迟

    NC1至 COM1传播延迟

    NC2至 COM1传播延迟

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    我们在此提供了有关该主题的常见问题解答、您可以通过下面的公式计算传播延迟:

    https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/1055554/faq-how-do-i-approximate-propagation-delay-and-channel-to-channel-skew-in-an-analogue-switch-multiplexer

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    按照您关于 TS5A22362 负输出的建议、我们是否可以在此应用中使用 TS5A23159?

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    TS5A23159不支持负电压、因此您无法通过该器件传递这些类型的信号。

    谢谢、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    您能帮您在不同应用中查看我们的解决方案吗?

    TS5A22362

    大于100M 时钟

    >输入信号+/- 2.5V 输入和输出

    大于3.3 Vcc。 每通道100mA 额定电流

    TS5A23159

    > 1PPS 时钟(1KHz)

    输入和输出大于0 ~ 5V

    大于5Vcc、 每通道100mA 额定电流

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    TS5A22362的带宽仅为18MHz 左右、因此无法传递100MHz 时钟信号。 对于所有这些规格、您都需要研究双电源的问题、因为我们没有一个器件可以通过单电源实现更高的带宽。 我建议您研究 TS12A12511。

    无需担心 TS5A23159的其他应用。 考虑到这些要求、这是可以接受的。

    谢谢!

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bryan、

    谢谢、我的拼写错误、它是10MHz 而非100MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ben 的澄清。 则 TS5A22362适用于该应用。

    谢谢!

    Bryan