Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621
您好!
我必须设计一个具有如下要求的系统。
输入:一个 HDMI 连接器。
输出:三个 HDMI 连接器。
-系统说明:
需要将该 HDMI 输入拆分为三个 HDMI 连接器。
我必须能够使所有输出 HDMI 同时并单独打开。
从上面的描述可以看出、需要将 HDMI 拆分为1:3配置。
我的问题:
(1)如何达到上述要求?
(2)如果 TS3DV621是合适的器件、那么我如何使用这个器件来构建这个系统?
(3)如果 TS3DV621不合适、请推荐替代器件。
(4)能否使用 TS3DV621同时将 HDMI 输入路由到两个不同的 HDMI 输出?
此外、如果可能、请分享参考设计和布局指南。
谢谢、
Abhi Choksi