This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV621:需要在1:3配置中分离 HDMI。

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV621

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813414/ts3dv621-need-to-split-hdmi-in-1-3-configuration

器件型号:TS3DV621

您好!

我必须设计一个具有如下要求的系统。

输入:一个 HDMI 连接器。

输出:三个 HDMI 连接器。

-系统说明:

需要将该 HDMI 输入拆分为三个 HDMI 连接器。

我必须能够使所有输出 HDMI 同时并单独打开。

从上面的描述可以看出、需要将 HDMI 拆分为1:3配置。

我的问题:

(1)如何达到上述要求?

(2)如果 TS3DV621是合适的器件、那么我如何使用这个器件来构建这个系统?

(3)如果 TS3DV621不合适、请推荐替代器件。

(4)能否使用 TS3DV621同时将 HDMI 输入路由到两个不同的 HDMI 输出?

 

此外、如果可能、请分享参考设计和布局指南。

 


谢谢、

Abhi Choksi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HDMI 信号的传输速度是多少?

    您可以使用两 个 TS3DV621 实现1至3配置、但它们不能同时输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我需要将其与 Orange Pi allweiner H3的 HDMI 配合使用。由于此版本的 HDMI 为 V1.4。

    因此、HDMI 的最大速度符合 HDMI V1.4规范。

    如果它不支持同步输出、请建议替代方法。

    谢谢、

    Abhi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们没有同时输出的1至3或1至4解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您有1到2的解决方案、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、对于延迟响应、您实际上需要 HDMI 集线器、开关/多路复用器无法实现它。 TI 没有此类产品

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我将关闭此主题、因为您没有进一步的支持。