Other Parts Discussed in Thread: ADS131E04
主题中讨论的其他器件:ADS131E04
您好:
我假设器件的控制电压不能超过正电源电压、尽管数据表中对此并不明确。 实际上、数据表意味着在第一页上、当它声明"3.3V 和5V 兼容数字控制输入"时、这是不必要的。 我还注意到、最小分离电源被称为+/-2.7V。
我需要将该部件设计为使用+/-2.5V 用于 TI ADS131E04 ADC 的系统、并且还具有用于控制信号的3.3V 电压。
我在这里似乎有两个选择:
1. 运行此模拟开关的电压为+/-2.5V,这有点超出规格范围,并出于控制目的将3.3V 逻辑分压为0至2.5V (如果该首页数据表声明误导)。 在这些略微降低的电压条件下、该器件是否能够可靠地用作开关? 这是一个低阻抗开关、如果在这些+/-2.5V 条件下其典型的5欧姆阻抗稍微高一些、则情况良好。
2. 使用不平衡电源运行部件,特别是+3.3V 和-2.5V。 这就避免了电压控制上的任何电平转换、并且使器件上的总电压保持在高于明显所需的5.4V 最小值的水平上。 我在数据表中看不到任何表明这不起作用的东西、除了负电源电压不小于2.7V。 这是否有问题?
谢谢、
Farron Dacus