This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36S16:多路复用器建议

Guru**** 2988540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/814007/mux36s16-multiplexer-suggestion

器件型号:MUX36S16

您好! 我正在尝试建立一个软电容器电网、该软电容器可以在2x2传感器矩阵中共享接地连接(列)和 Vcc 连接(行)。 为了读取每个传感器的电容值、我想我可以使用两个多路复用器、一个用于行、一个用于 colms、但我不确定要使用哪种类型。 目标频率为10kHz、最大输入电压为5V、电容的变化将在1-100pF 范围内。 有人对我应该寻找的芯片有任何建议吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bonnie、

    这似乎您需要一个支持5V 电压的低电容开关。 您可以使用 TI.com 开关选择工具通过单击 Con 列来帮助您进行此搜索、从而将 Vdd 筛选为最大值并筛选为大于5V

    谢谢、

    Adam