This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMUX136:极小的交流信号应用<10mVpp、零偏置-5mV 至+5mV

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: TMUX136

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/810523/tmux136-very-small-ac-signal-application-10-mvpp-with-zero-bias--5-mv-to-5-mv

器件型号:TMUX136

Wittney 您好、

我需要使用具有电容式传感器输出 (<100pF 传感器电容)的多路复用器模拟传感器接口

在小于10mVpp 峰值信号<1mVpp 典型信号、零接地偏置和小于100uA 电流的情况下。

在某些应用中、信号通常受到与 GND 的反并联草削波二极管的限制。  

绝对额定值允许信号高达-0.3V。 建议的范围为0至3.3V。 根据数据表和论坛:  

e2e.ti.com/.../637888

 TMUX136的 TINA 模型可在 GND 引脚连接到 GND 且 VCC 连接到5V 时实现高达500mVpp 的信号而不失真。

由于原理图建议具有栅极泵电压的 JFET 小负信号应在不失真的情况下通过开关  

负信号受一些保护二极管(ESD 等)的限制、这些二极管在极小的负电压下保持开路?

如果我对、请告诉我吗?

此致、Vassili

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vassili、

    您  对该器件有很好的了解、但我们不 建议您在 建议的工作条件之外使用该器件。

    此器件是一 款 N 沟道 CMOS 器件、其栅极由电荷泵偏置。  建议的运行条件将 I/O 引脚上的电压限制 在0V

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Adam、

    关于工作范围、该零点在小数点0.1V 或 0.01V 中的精度是多少? 我的信号小于0.01V 偶数峰值。 也就是说、我的信号为零、如果漏极和灌电流处的电压为零时没有发生任何特殊情况、则该信号应该起作用。

    替代方法是将接地引脚转换为负电源轨(-2V、并将所有逻辑电平转换)、因为对于非常小的传感器信号(通常为0.1mV 至1mV)、潜在的负电源轨(GND 引脚)串扰可能会很严重。

    (遗憾的是、对于使用发生器和示波器进行快速测试的器件、EVM 不存在)。 很抱歉、使用详细信息和零进行了固定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vassili、

    建议的工作范围为0V 至3.6V。 绝对最大额定值低至-0.3V、所有绝对最大额定值均随附此注1。  这是所有 TI 器件绝对最大额定值的标准注释。

    尽管可能、但出于与上述原因相同的原因、我不建议将 GND 引脚参考至-2V。  

    该 EVM 可在 TI.com 上产品文件夹的工具和软件选项卡中找到。  这是一个简单的无源 FET 开关、因此无需任何外部组件、除非您正在执行需要旁路电容器的高速信号传输。

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您、Adam 参考了 EVM 板。

    它将让我在建议的条件下测试器件。

    此测试不需要高速。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我焊接了 EVM 并测试了 TMUX136。

    它非常适合无电压偏置的10mVpp 小信号、甚至在负偏置低至-0.2V (GND = 0V、VCC = 3.3V、 绝对最大额定值-0.3V)的情况下工作。

    GND = 0V 是 AX/Bx / COMx 的常规点。 TINA SPICE 模型非常适合接近0V = GND 且低至-0.2V 的情况。