Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74HC4066 主题中讨论的其他器件:TMUX6121
你(们)好
我的客户正在寻找 具有以下要求的模拟开关(1:1 SPST) IC。
请告知建议的器件或靠近请求器件。
1、Vdd > 6V
2、输出电流>±50mA
电路和 PKG 的数量没有特定限制。
谢谢
此致、
Shidara