This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4066:模拟开关 IC 查询

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TMUX6121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/813181/sn74hc4066-analog-switch-ic-inquiry

器件型号:SN74HC4066
主题中讨论的其他器件:TMUX6121

你(们)好  

我的客户正在寻找 具有以下要求的模拟开关(1:1 SPST) IC。

请告知建议的器件或靠近请求器件。

1、Vdd > 6V

2、输出电流>±50mA

电路和 PKG 的数量没有特定限制。

谢谢

此致、

Shidara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shidara、

    您可以使用 TI.com 开关选择工具来过滤支持这些要求的器件。  这些器件似乎支持高达30mA 的 TMUX6121电流。  您需要为这些器件连接什么才能支持50mA 电流?  

    谢谢、

    Adam