This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:TS5A22362YZPR 封装1引脚象限

Guru**** 2892880 points

Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/808272/ts5a22362-ts5a22362yzpr-package-1pin-quadrant

器件型号:TS5A22362

大家好、团队、

我的客户对 TS5A22362YZPR 封装有疑问。

对于数据表第22页、1引脚象限为 Q2。 Q1似乎是这样。 请仔细检查一下吗? 封装标记是 A3、对吧?

此致、
Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    TS5A22362 BGA 封装的顶端标记指示器位于焊球 A3上方。  

    谢谢、

    Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    感谢您的回复。 我刚刚订购了样片并检查了标记。 Q2上有标记。 这意味着引脚1应为 Q1。 请检查一下。

    此致、
    Satoshi Yone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

     您参考的 TS5A22362采用  带字母数字 焊球名称的 BGA 封装。  这意味着 此类器件没有"引脚1"。   该器件的球形指示器 位于 球形 A3顶部。  如 上图所示、焊球 A3的焊球指示器将位于第2象限。  这意味着焊球 A1位于象限1中。

    数据表中的卷带信息使用了 标题为"引脚1"的库存模板、但应更详细地阅读"封装指示器标记象限"、以适应数字引脚名称和字母数字焊球名称。

    谢谢、

    Adam