Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS5A22362 大家好、团队、
我的客户对 TS5A22362YZPR 封装有疑问。
对于数据表第22页、1引脚象限为 Q2。 Q1似乎是这样。 请仔细检查一下吗? 封装标记是 A3、对吧?
此致、
Satoshi Yone
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Satosi-San、
您参考的 TS5A22362采用 带字母数字 焊球名称的 BGA 封装。 这意味着 此类器件没有"引脚1"。 该器件的球形指示器 位于 球形 A3顶部。 如 上图所示、焊球 A3的焊球指示器将位于第2象限。 这意味着焊球 A1位于象限1中。
数据表中的卷带信息使用了 标题为"引脚1"的库存模板、但应更详细地阅读"封装指示器标记象限"、以适应数字引脚名称和字母数字焊球名称。
谢谢、
Adam