This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4067:应如何处理多路复用器 IC 的未使用输入引脚?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HC4067, CD74HCT4067

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/808254/cd74hc4067-what-should-be-done-with-the-unused-input-pins-of-the-multiplexer-ic

器件型号:CD74HC4067
主题中讨论的其他器件: CD74HCT4067

你(们)好

我正在使用 CD74HC4067多路复用器、我有一些未使用的输入引脚。 是否可以将这些未使用的输入引脚保持悬空、或者是否需要将这些引脚拉至 VCC 或 GND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    模拟开关允许模拟信号、因此您可以让它们悬空(但连接到固定电压不会损坏)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    非常感谢主席先生的答复,但我想知道,如果我将这些未使用的引脚保持在悬空状态,这是否会影响其他使用的引脚上的读数?

    我还想知道在哪些情况下、我们通常会将这些未使用的引脚上拉或下拉至 VCC 或 GND?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有关非活动通道的影响,请参阅指定的开关“关闭”信号馈通。 如果您的环境中存在高辐射噪声、并且希望防止未使用的引脚拾取高频率、请将其接地。

    仅当引脚 为 CMOS 输入时、才需要将其连接到 VCC/GND;请参阅 [常见问题解答]慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、克莱明

    谢谢你的回答,但我对此还有一些疑问

    Vcc 为4.5V 时、CD74HC4067的额定开关"关断"信号馈通为-75dB。  因此、我猜测这个参数值是、如果噪声水平高于这个值、我应该将未使用的引脚接地、而不是将它们保持悬空。 猜测是否正确? 如果不是、请分享有关此参数的一些想法

    主席先生、您还提到、只有当 Vcc 或 GND 是 CMOS 输入时、我们才需要将该引脚连接到该引脚。 在 CD74HC4067中,如何知道未使用的输入引脚是否为 CMOS 输入?

    从数据表中我已经阅读过" CD74HC4067和 CD74HCT4067器件是数字控制的模拟开关、它们利用硅栅 CMOS 技术实现与 LSTTL 类似的运行速度、并具有标准 CMOS 集成电路的低功耗特性"。 因此、根据上面的句子、输入引脚似乎是 CMOS 输入。 正确吗? 如果是,那么我们如何使未使用的输入引脚保持悬空?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格意味着噪声衰减了75dB。 如图3所示、它取决于频率。

    如有疑问、只需将 CD74HC4067的未使用引脚接地即可;它不会产生任何影响。

    CMOS 输入连接到两个互补晶体管的栅极(请参阅链接的常见问题解答)。 模拟开关使用不同配置的 CMOS 晶体管作为 传输门