This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3L110:TS3L110用于切换以太网信号

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3L110, SN74CB3Q3257, TMUX1574

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/830101/ts3l110-ts3l110-used-to-switch-ethernet-signals

器件型号:TS3L110
主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257TMUX1574

您好!  

我计划使用 TS3L110在 两个以太网端口之间切换100M 以太网 RX/TX 信号。 我使用 PHY 芯片 LAN8710A、此部件的原理图如所示。

我有以下问题:

1.本原理图中 TS3L110的用法是否正确? (在它们进入以太网变压器之前、将其直接放置在以太网信号的 TX/RX 差分对上)

2.是否可以使用 SN74CB3Q3257作为 TS3L110的引脚对引脚兼容替代产品? 从电气特性的角度来看、我发现它们是相似的、因此我想向 TI 确认。 但是、如以下问题中所述、数据表中 TS3L110引脚分配的信息也令人困惑: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/828253/3070181#3070181

感谢您的帮助!

此致、

Shan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、掸邦、

    1. 我没有看到使用 TS3L110时出现任何问题。  
    2. 是的、TS3L110与 SN74CB3Q3257 (TVSSOP、SSOP 和 TSSOP 封装)引脚兼容。 如果您碰巧考虑 TSSOP 封装、新发布 的 TMUX1574 可能是另一个很好的选择、并且它也与两个器件引脚兼容。 TMUX1574可提供更高的带宽(2GHz)、更低的 RON 和更好的总体性能。 它还具有更小的 QFN 封装、这是一种空间受限的解决方案。   

    谢谢、
    David