请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TS3L110 主题中讨论的其他器件: SN74CB3Q3257、 TMUX1574
您好!
我计划使用 TS3L110在 两个以太网端口之间切换100M 以太网 RX/TX 信号。 我使用 PHY 芯片 LAN8710A、此部件的原理图如所示。
我有以下问题:
1.本原理图中 TS3L110的用法是否正确? (在它们进入以太网变压器之前、将其直接放置在以太网信号的 TX/RX 差分对上)
2.是否可以使用 SN74CB3Q3257作为 TS3L110的引脚对引脚兼容替代产品? 从电气特性的角度来看、我发现它们是相似的、因此我想向 TI 确认。 但是、如以下问题中所述、数据表中 TS3L110引脚分配的信息也令人困惑: https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers/f/388/p/828253/3070181#3070181
感谢您的帮助!
此致、
Shan