请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TX810EVM
我们是否拥有/能否为 TX810EVM 生成3D CAD 模型?
我们的客户正在补充他们正在开发和使用 EVM 的系统。 (我们不需要 IC 的型号、可在网站上找到)。
客户提供:
----
我们将在实验主板上实施此 EVM、并将其他组件与 TX810EVM 绑定在一起。 除了实验室研究之外、这不会用于评估 TX810以及我们正在评估的其他组件。 主板的作用是使互连更加整洁、易于管理、并且不易出现信号衰减。 任何可能开发的最终产品只会按标准电路板上的预期使用 TX810 IC、而不会使用 EVM。
此应用仅供开发使用、但对于电气元件的机械布局仍然至关重要。 我们特别感兴趣的是接口定义的 I/O 位置。
----