This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TX810EVM:TX810EVM 需要 CAD 模型

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TX810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/868782/tx810evm-need-cad-model-for-the-tx810evm

器件型号:TX810EVM

我们是否拥有/能否为 TX810EVM 生成3D CAD 模型?

我们的客户正在补充他们正在开发和使用 EVM 的系统。  (我们不需要 IC 的型号、可在网站上找到)。

客户提供:

----

我们将在实验主板上实施此 EVM、并将其他组件与 TX810EVM 绑定在一起。  除了实验室研究之外、这不会用于评估 TX810以及我们正在评估的其他组件。 主板的作用是使互连更加整洁、易于管理、并且不易出现信号衰减。 任何可能开发的最终产品只会按标准电路板上的预期使用 TX810 IC、而不会使用 EVM。

 

此应用仅供开发使用、但对于电气元件的机械布局仍然至关重要。 我们特别感兴趣的是接口定义的 I/O 位置。  

----

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我认为我们没有 TX810EVM 的 CAD 模型。

    我们应该能够提供 PCB 设计文件、以便客户可以导出 CAD 模型。

    请告诉我这是否可行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果没有其他可用文件、我们将获取 PCB 文件! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steve、

    我已将 PCB 文件发送到您的电子邮件地址。