This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS5A22362:是否使用 TS5A22362来提供连续电流?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TS5A22362

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867726/ts5a22362-use-ts5a22362-to-direct-continuous-current

器件型号:TS5A22362

尊敬的 TI 专家:

我将使用此开关将连续电流(电源输出)定向到两个环路中的任何一个。 如附件所示。

电源将持续输出1A 电流。

我对该设计有两个问题:

1) 1)在数据表中、Vcom、VNO 和 VNC 必须在 Vcc-5.5至 Vcc 范围内。 但是、电源将是浮动接地。 我认为它们不以 TS5A22362的接地层为基准。 这会是个问题吗? 如果是、我应该如何解决它?

2) 2)该器件的最大额定电流为350mA、我必须并联三个开关以实现这一目的。 如果我将三个开关并联在一起(Vcc、COM、NO、NC 节点分别在三个开关之间组合)、是否会有任何问题。

感谢您的提前帮助。

谢谢、

宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    感谢您发帖到 E2E。 由于假期、我们的响应时间可能会延迟。 您将在12月23日星期一听到我的回复!

    感谢您的耐心等待!

    谢谢、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    感谢您发送图。 要回答您的问题:

    TS5A22362的额定值表规定所有电压都相对于接地端(器件的 GND)。 如果您可以确保 COM、NC、NO 的电压处于 Vcc-5.5V 至 Vcc 的范围内(相对于器件的接地)、则这在器件的规格范围内、并且可以使用具有浮动接地的电源。

    2.为了减少每个器件上的通道电流、并联放置三个器件可能会导致超出各个器件的额定电流。 由于 I/O 节点都连接在一起、因此在开关事件期间可能会出现一些短暂的情况、其中一个通道中的电流可能会超过绝对最大额定值、并且器件可能无法正常工作或可能损坏。

    感谢您关注 TI 模拟开关。 TI 还提供 电源管理开关产品系列 、我建议您在此应用中进行探索、因为您需要从电源切换此数量的电流。

    此致、

    Kate