尊敬的 TI 专家:
我将使用此开关将连续电流(电源输出)定向到两个环路中的任何一个。 如附件所示。
电源将持续输出1A 电流。
我对该设计有两个问题:
1) 1)在数据表中、Vcom、VNO 和 VNC 必须在 Vcc-5.5至 Vcc 范围内。 但是、电源将是浮动接地。 我认为它们不以 TS5A22362的接地层为基准。 这会是个问题吗? 如果是、我应该如何解决它?
2) 2)该器件的最大额定电流为350mA、我必须并联三个开关以实现这一目的。 如果我将三个开关并联在一起(Vcc、COM、NO、NC 节点分别在三个开关之间组合)、是否会有任何问题。
感谢您的提前帮助。
谢谢、
宜新