This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 非磁性材料、可处理正负电流~1A 的模拟开关/负载开关

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3A24159, TS5A22362, TPS22925, TPS22953, TPS22963C
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867398/non-magentic-material-analogue-switches-load-switches-that-can-handle-positive-and-negative-current-1a

主题中讨论的其他器件:TS3A24159TS5A22362TPS22925TPS22953TPS22963C

各位专家:

我想查找具有以下功能的交换机:

1)非磁性材料、因为它将用于 MRI (磁共振成像)机器;我购买了一些 TS3A24159来测试磁性属性、看起来很好。 因此、任何类似的材料都应该是可以的。 (只要没有熨斗)

2) 2)可以处理 -1A 至1A 的恒定电流。

*负信号功能;我见过 TS5A22362具有此功能。 但额定电流太低。

*相对较大的额定电流/低导通电阻(如果不高至1A,我可以使用多个部件(<4)并并联,以达到较高的额定电流。 但我不确定这些器件是否适合这种并联设计。 例如、4x250mA (4个并联器件可实现1A 的电流)

3) 3) SPDT 将是最佳选择、但 SPST 也应该正常。

负载开关? 模拟信号开关?  

非常感谢您的提前帮助

此致、

宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    我正在寻找合适的器件、希望明天下午得到答案。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    感谢您发帖到 E2E。 根据您的高电流要求、我将您的问题提交给电源开关团队。 他们应该能够尽快帮助您!

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    宜新

    您的应用很有趣。 如果负载开关没有集成的反向电流阻断功能、则可以在两个方向上传递电流。

    在这种情况下、我建议使用一个负载开关、该开关可以支持双向电流流动、但在关闭时也会阻止反向电流。

    我不确定您的额定电压是多少、但我会查看 TPS22925或 TPS22953。

    感谢您在设计中选择 TI 电源开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!


    感谢您的回复。 这很有帮助。 我想确保某个器<Vout. 件(例如 TPS22963C:禁用时的反向电流保护)在 Vin>Vout 或 OFET 上具有相同的低 Ron 以便我能够运行-3A 至+3A 范围内的任何连续电流值。 我有点担心、因为列出的最大电流仅为3A。

    非常感谢、

    宜新

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yixin、

    由于该器件在启用(ON)时没有反向电流阻断功能、因此双向电流的 Ron 相同。

    关闭时、反向电流将被阻断。