请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:MUX36D04 主题中讨论的其他器件: TPD1E10B09、 TPD1E05U06
您好!
我需要有关为 MUX36D04设计添加 ESD 的建议方面的帮助。
多路复用器本身似乎不是特别可靠,这很好,但它将受到高达30kV 的空气/接触放电,后者通过1 Mohm 0805电阻器。 您是否可以推荐任何 TVS 解决方案来保护多路复用器输入、最好采用小型封装? 10kV 接触放电、20kV 空气放电是我们的最低要求、但最好使用30kV 接触放电/空气放电。 多路复用器输入端的最大工作电压约为7V、信号为直流电压、因此带宽(寄生电容)无关紧要。
谢谢!