This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MUX36D04:更强大的 ESD 保护

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: MUX36D04, TPD1E10B09, TPD1E05U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/867643/mux36d04-more-robust-esd-protection

器件型号:MUX36D04
主题中讨论的其他器件: TPD1E10B09TPD1E05U06

您好!  

我需要有关为 MUX36D04设计添加 ESD 的建议方面的帮助。  

多路复用器本身似乎不是特别可靠,这很好,但它将受到高达30kV 的空气/接触放电,后者通过1 Mohm 0805电阻器。 您是否可以推荐任何 TVS 解决方案来保护多路复用器输入、最好采用小型封装? 10kV 接触放电、20kV 空气放电是我们的最低要求、但最好使用30kV 接触放电/空气放电。 多路复用器输入端的最大工作电压约为7V、信号为直流电压、因此带宽(寄生电容)无关紧要。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lindsey、

    我认为这对于接口论坛来说是一个很好的问题、因此我将此问题提交给该团队、以帮助您找到适合您的 TVS 解决方案。

    同时、您的应用需要更强大的 ESD 保护? 您可以尝试使用 器件参数搜索 、根据功能和要求缩小选择范围。

    此致、

    Kate  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 ESD 器件、直流最大工作电压不是主要考虑因素、而是 ESD 器件的钳位电压。

    请在此处查看有关选择 ESD 器件的培训

    对于击穿电压大于7V 的单通道 ESD 二极管、我们有 TPD1E10B09。 但是、如果您需要 VWM 为5.5V 的 ESD 二极管、则可以使用 TPD1E05U06。