请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CBTLV3257 主题中讨论的其他器件: TS3A44159、 TS5A22362
各位专家:
我们的客户希望使用 SN74CBTLV3257同时切换 MIC 信号和电源、MIC 的功耗不是很大、最大值小于100mA。 根据我们的规格、应该是可行的(最大+/-128mA)、但希望与您再次核对此应用的可行性。 谢谢。
3.3V 微型电话电源开关控制的客户原理图: