主题中讨论的其他器件: TMUX1204、 TMUX1104、 TMUX1119
尊敬的论坛成员:
我想使用 TS5A3357开关构建采样保持(精确保持和跟踪)电路。 由于提供了 PSpice 模型、我将其导入到了 LTSpice 中并运行了仿真。
我遵循图19中所述的示例电路。 TS5A3357的数据表中。 以下是要仿真的电路:
正弦(0 5 5Meg 0 0)是采样保持电路的输入。 信号"sw"决定是采样还是保持。 输出信号"OUT"。 20p 电容器用于采样。 不过、仿真结果与我预期的不同。 结果如下:
如果此开关被接通、V (OUT)按照预期的那样跟随输入。 但是、当开关关闭时、似乎有很多电流从输入到输出流经开关。 当 RL = 50Ohm 时、TS5A3357的关断隔离为-81dB、因此该泄漏看起来比数据表中预期的大得多。
为什么我在该仿真中看到如此大的泄漏?