请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q16245 E2E、
如果我通过 SN74CB3Q16245输入 LVDS 信号、它是否也输出 LVDS 信号?
LVDS 信号频率将约为200MHz。
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
E2E、
如果我通过 SN74CB3Q16245输入 LVDS 信号、它是否也输出 LVDS 信号?
LVDS 信号频率将约为200MHz。
谢谢、
Adam
尊敬的 Adam:
感谢您使用 E2E。
我们的所有开关和多路复用 器都是双向的、并在 IC 的建议工作条件下支持所有信号(I2C、UART、LVDS 等)。
SN74CB3Q16245可支持高达500MHz 的带宽。 但是、它是否能够满足您的 LVDS 要求也取决于信号基频及其波形。 换句话说、它取决于您希望给系统留出多少裕量。
例如、数据速率为100Mbps 方波、具有500MHz 多路复用器就足够好了。 如果 LVDS 数据速率高达150Mbps 方波、理论上只有三次谐波才能通过多路复用器。 电路板寄生效应、温度、接收器检测性能也需要考虑。
此致
Saminah