This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q16245:如果我通过 SN74CB3Q16245输入 LVDS 信号、它是否也输出 LVDS 信号?

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q16245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/864435/sn74cb3q16245-if-i-input-the-lvds-signal-through-sn74cb3q16245-is-it-output-the-lvds-signal-too

器件型号:SN74CB3Q16245

E2E、

如果我通过 SN74CB3Q16245输入 LVDS 信号、它是否也输出 LVDS 信号?  

LVDS 信号频率将约为200MHz。

 

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    感谢您使用 E2E。

    我们的所有开关和多路复用 器都是双向的、并在 IC 的建议工作条件下支持所有信号(I2C、UART、LVDS 等)。  

     SN74CB3Q16245可支持高达500MHz 的带宽。 但是、它是否能够满足您的 LVDS 要求也取决于信号基频及其波形。 换句话说、它取决于您希望给系统留出多少裕量。

    例如、数据速率为100Mbps 方波、具有500MHz 多路复用器就足够好了。 如果 LVDS 数据速率高达150Mbps 方波、理论上只有三次谐波才能通过多路复用器。 电路板寄生效应、温度、接收器检测性能也需要考虑。

    此致

    Saminah