请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
值得一提的是、器件型号我们需要 VFBGA 数据包和详细信息(SN74CB3T16211GQLR)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
值得一提的是、器件型号我们需要 VFBGA 数据包和详细信息(SN74CB3T16211GQLR)
Dhanakumar、您好!
感谢您关注 TI 可减小电路板尺寸的小型封装。 我使用"按封装查找产品"工具查找 GQL 封装的这些结果。 我们似乎目前没有任何开关可用于此封装。
适用于任何具有24通道1:1 SPST 配置的开关的最小封装为 TVSOP。 我建议使用 SN74CB3T16211DGVR (TVSOP)。 可以在 此处找到封装图。
请告诉我此套件是否符合您的要求、或者您是否需要任何其他支持。
此致、
Kate