This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3T16211GQLR

Guru**** 2487425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/863339/sn74cb3t16211gqlr

值得一提的是、器件型号我们需要 VFBGA 数据包和详细信息(SN74CB3T16211GQLR)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 E2E。 TI store 不再提供 SN74CB3T16211GQLR。  

    您希望将此特定封装用于哪种应用? 如果您想继续使用此器   件(能够进行信号路径转换并具有断电保护功能)、我建议您切换到 TSSOP 封装 SN74CB3T16211DGGR。  

    此外、我们还有多个具有相同配置 的器件、可通过参数搜索找到这些器件。 您可以使用此工具来比较多个器件的规格、特性和封装信息。  

    此致、

    Kate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kate、
    在光谱仪的设计和制造过程中、我们需要使用 VFBGA 来减小电路板尺寸。
    建议使用 TI 提供的类似开关。

    我们要将 SOM 与我们的应用板连接、它有24个数字高速电路、可在3.3V 逻辑电压下进行切换。
    此致、
    Dhanakumar S
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhanakumar、您好!

    感谢您关注 TI 可减小电路板尺寸的小型封装。 我使用"按封装查找产品"工具查找  GQL 封装的这些结果。 我们似乎目前没有任何开关可用于此封装。

    适用于任何具有24通道1:1 SPST 配置的开关的最小封装为 TVSOP。 我建议使用 SN74CB3T16211DGVR (TVSOP)。 可以在 此处找到封装图

    请告诉我此套件是否符合您的要求、或者您是否需要任何其他支持。

    此致、

    Kate