This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G66:将1.2V POD12复位输入传递到目标的模拟开关

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G66

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/862269/sn74lvc1g66-analog-switch-to-pass-1-2v-pod12-reset-input-to-targets

器件型号:SN74LVC1G66

你(们)好

我需要将1.2V POD12复位输出从其中一个控制器传递到存储器芯片(一旦控制器脱离复位状态)。

计划使用74LVC1G66、控制器的复位信号(1.8V 电平)控制引脚。

输入为1.2V POD12、输出应驱动 POD12 DDR 存储器芯片。

VCC 可以是3.3V/1.8V。

CAN 74LVC1G66适用于此应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H Malli、

    您的应用应该能够与 SN74LVC1G66完美配合。 您的所有规格都在建议的工作条件之间保持良好平衡:

    您可以选择 VCC 3.3V 或1.8V、但电压为3.3V 时、Ron 会更低。

    请注意、带宽最大为300MHz。

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    我将 Vcc=3.3V、

    控制将是1.8V 信号、

    输入和输出将是1.2V 信号。

    最后一个问题:

    我认为 VIH,VIL 不适用于输入,它们适用于控制输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    马里、您好!

    由于您的应用中的 VCC 为3.3V、因此您的控制信号需要至少为 VIH 2.31V。 使用1.8V 时、您将处于未定义状态。

    您需要对这些信号进行电平转换、开关才能正常工作。

    是的、您答对了、VIH 和 VIL 仅适用于控制输入。

    此致、

    Ambroise