您好!
我们希望在 OMAP 未通电时使用 TMUX1511隔离以太网 PHY 和 OMAP 处理器之间的 RMII 信号。 在该状态下、我们正在等待 WoL 魔术包。
由于50MHz 时钟在该状态期间处于活动状态(与其他信号一起)、我们需要一种方法来隔离它、以便不通过3.3V 域为 OMAP 供电。
我已经在工作台上测试了 TMUX1511PWR、当通过将 SEL 引脚接地来禁用开关时、如果将50MHz 时钟馈入 S 或 D 引脚、则另一引脚上有一个50MHz 时钟、即~450mV pk-pk。
我们使用3.3V 电压为 TMUX1511供电、50MHz 时钟为来自函数发生器的3.3V 直流电压(TR = 3.0ns)
从数据表中可以看出、断开隔离@ 50MHz 应该为-30dB、但我们看不到接近该水平的任何地方
您能就此问题提出建议吗?
谢谢
Ian