This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DS10224:USB UART 开关

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TS3DS10224

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/852110/ts3ds10224-usb-uart-switch

器件型号:TS3DS10224

您好!

我 对 TS3DS10224感到困惑。

1.设备是否支持 UART/USB 开关?

2. 如果 INA+/- 和 INB+/- 为1.8V 电平、OUT+/- 和 OUTB+/-输出电平仍为1.8V?

如果 TS3DS10224不能将1.8V 电平用作输入信号,我们需要在输入到 INA 和 INB 之前增加电平位移?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、  

    TS3DS10224能够对 USB 信号进行多路复用、也应该可以使用 UART。 但是、由于 USB 规范非常复杂、您必须检查具体应用。

    2.输出电压应非常接近输入电压,可能会有轻微的压降。

    3.如果您计划从 1.8V 逻辑控制 TS3DS10224、则必须在使能和选择引脚前使用电平转换器。  
    INA 和 OUT 的额定电压范围为0V 至 Vcc

    此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ambroise、

    感谢您的回复。 我是 Luxshare RD Eric。

    对于我们的应用、Vcc=3.3V、INA=UART (1.8V 电平)、INB=USB2.0、ENA/ENB/SAI/SBI 由3.3V 电平控制。

    OUTA 和 OUTB 电平应非常接近 INA 和 INB 电平、我们不需要添加任何电平转换器、对吧?

    根据上述描述、我们的电路应该可以、对吧?  

    B.R.

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    感谢您的详细信息。

    只要 USB 低于3.3V、它就可以工作。

    请注意匹配的阻抗、从而在输入/输出端获得最佳性能。 在这种情况下、也没有可用的电平开关。

    此致、

    Ambroise