This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G3157:IO 阻抗

Guru**** 2521080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/851022/sn74lvc1g3157-io-impedance

器件型号:SN74LVC1G3157

您好、专家、

客户需要在端口 B 处将1Mohm 接地、并想知道 内部端口 A 对地的阻抗是多少? 它是否也应具有高阻抗?

谢谢。

Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    我手头没有内部阻抗、如果客户的实验室中有器件、他们可以测量从 A 到 GND 的电阻。

    您能否分享更多详细信息? 该多路复用器的目标是什么?1Mohm 电阻器的作用是什么?

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    您对此问题有什么新闻吗?

    BR Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Ambroise、

    我们正在应用样片进行验证、但似乎我们没有用于 DCK 封装的 EVM。

    此外、我们是否有1uA 到10uA 的 ICC 曲线?

    谢谢。

    Allan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allan、

    是的、很遗憾、我们没有适用于该器件的 EVM。 我们只有一 个标准表面贴装适配器

    您到底在寻找哪种 ICC 曲线? 但是、当我们尝试将大部分内容放入数据表时、可能性很低。

    此致、

    Ambroise