请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC1G3157 您好、专家、
客户需要在端口 B 处将1Mohm 接地、并想知道 内部端口 A 对地的阻抗是多少? 它是否也应具有高阻抗?
谢谢。
Allan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
客户需要在端口 B 处将1Mohm 接地、并想知道 内部端口 A 对地的阻抗是多少? 它是否也应具有高阻抗?
谢谢。
Allan
您好、Allan、
是的、很遗憾、我们没有适用于该器件的 EVM。 我们只有一 个标准表面贴装适配器。
您到底在寻找哪种 ICC 曲线? 但是、当我们尝试将大部分内容放入数据表时、可能性很低。
此致、
Ambroise