This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74CB3Q3257:关于 SN74CB3Q3257故障

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74CB3Q3257

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/switches-multiplexers-group/switches-multiplexers/f/switches-multiplexers-forum/847804/sn74cb3q3257-about-sn74cb3q3257-failure

器件型号:SN74CB3Q3257

尊敬的支持团队:

在客户的 p/l 中、他们最近在 SN74CB3Q3257上发现了几个故障案例。  它们使用 PIN5、PIN6和 PIN7 进行双向 I2C 数据写入和读取。

故障芯片的现象是:PIN7输出只能达到1.2Vpp,原来应该是3.3Vpp。  而 PIN6&PIN7的阻抗从 Mohm 变为 Kohm。  

当我们测量返修输入和输出信号时、我们仅获得 最大-1V 负过冲@PIN7的异常信号。  如下图所示,该图是使用长焊接电缆获得的,如果直接在板上检测,则我们只能得到最大-0.54V 的负过冲。 了解绝对额定值仅为-0.5V、但对于如此短的脉冲、它还会烧坏芯片吗?  太多了!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vera、  

    这些负电压尖峰可能是器件的一个问题。 您能否确认在连接干净的方波源时是否也会出现故障?

    您还可以测量流入引脚5、6和7的电流吗? 每通道的电流不应超过128mA (数据表中为9.2.1)。

    驱动 I2C 信号的源是什么?

    谢谢、此致、

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在离线讨论时、我将关闭此主题。 请随意重新打开以发布更多详细信息、

    BR

    Ambroise

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将在离线讨论该主题时关闭该主题。 请随意重新打开它以发布更多详细信息。

    BR

    Ambroise