请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74CB3Q3257 尊敬的支持团队:
在客户的 p/l 中、他们最近在 SN74CB3Q3257上发现了几个故障案例。 它们使用 PIN5、PIN6和 PIN7 进行双向 I2C 数据写入和读取。
故障芯片的现象是:PIN7输出只能达到1.2Vpp,原来应该是3.3Vpp。 而 PIN6&PIN7的阻抗从 Mohm 变为 Kohm。
当我们测量返修输入和输出信号时、我们仅获得 最大-1V 负过冲@PIN7的异常信号。 如下图所示,该图是使用长焊接电缆获得的,如果直接在板上检测,则我们只能得到最大-0.54V 的负过冲。 了解绝对额定值仅为-0.5V、但对于如此短的脉冲、它还会烧坏芯片吗? 太多了!